This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:使用10至20分钟后、VIN 和 GND 之间产生短路

Guru**** 2797315 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317, TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434962/tps54202-short-between-vin-and-gnd-develops-after-10-20min-use

器件型号:TPS54202
Thread 中讨论的其他器件:LM317

工具与软件:

我一直在尝试用 TPS54202来代替 LM317线性稳压器、因为这种电路需要24V 电压并为7.5V、0.9A 灯供电。 我最初必须使用固定输出 DC-DC 稳压器将24V 降压至12V;然后、12V 电压可为 LM317供电。

我根据产品说明书将其用 SOT23分线板连接到试验电路板上、并尝试尽可能保持布局紧凑。 下面的原理图和试验电路板布局布线(未显示与灯的连接):


我已经能够使电路短暂地使用我尝试过的三个 IC、但在10-20分钟后、每个 IC 都在 VIN 和 GND 引脚之间发生短路。 我通过从试验电路板上移除 IC 并检查导通性来对此进行了验证。  

另外、芯片是否真的不需要反向偏置肖特基二极管? 我从其他供应商发现的类似稳压器似乎需要一个。

谢谢大家!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否将 C2和 C3放置在靠近 TPS54202 Vin 和 GND 引脚的位置? 尤其是 C2。  

    您能否在 IC 发生故障前测量 Vin、SW 和 Vout 的波形? 您可以触发 Vout 的下降斜率。

    芯片是否真的不需要反向偏置的肖特基二极管――TPS54202是同步降压转换器、不需要反向偏置二极管;

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvin

    由于没有回复、我将关闭此主题帖、如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢你