This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157-Q1:反相模式下的 LM5157-Q1升压配置

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438333/lm5157-q1-lm5157-q1-boost-configuration-in-inverting-mode

器件型号:LM5157-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5157

工具与软件:

您好!  

我们要在应用中使用 LM5157QRTERQ1、其中我们需要将12V IN 电压转换为-13.5V 输出电压、电流为2A。  

您能否说明这是不是适合此应用程序的选择?

其次、您可以分享该 IC 的 SPICE 模型来仿真12V --13.5V 生成吗?

——

谢谢、此致、

Meghla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我想确认是否可以使用可用的 PSPICE 模型来生成负电压?  

    它也可以在 LTSPICE 中使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meghla:

    例如、您可以在反激式配置中使用 LM5157以实现负输出电压。 也可以在 CKK 配置中使用它。

    在 TI.com 的产品文件夹中、您可以找到 PSPICE 模型。 此模型已加密、因此您无法将其导入 LTspice。

    但您可以使用免费提供的 PSPICE for TI。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mortiz:

    感谢您之前的答复。

    我们将在升压配置中使用 LM5157、以便从12V 输入生成-13.5V 电压。 我附上了为此目的而设计的原理图的快照。 您能否请查看此设计并确认它是否能在我们的应用中有效地发挥作用?

    此外、我们还在探索 PSPICE for TI 中的仿真选项。 根据 TI 的应用手册"应用手册-使用反相降压/升压转换器"、由于内部全局接地连接限制了它们在生成负输出时的使用、大多数稳压器的 PSPICE 模型与反相降压/升压(IBB)配置不兼容。 您能否确认 TI 网站上提供的 LM5157模型是否可用于 PSPICE 中生成负电压? 如果不能、您是否能够共享专为 IBB 应用设计的 LM5157的替代 PSPICE 模型?

    非常感谢您的帮助。 我们期待您的指导。

    此致、

    Meghla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meghla:

    我建议使用降压转换器来实现反相拓扑。

    请查看该参考资料:

    https://www.ti.com/tool/PMP31291

    请开始新的 thred、以获取有关降压器件的帮助。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mortiz:

    感谢您之前的回复。

    您能否分享推荐  用于反相拓扑的降压转换器 LM70880RRXRQ1的 PSPICE 模型。

    在 Webench 电源设计器中、我们如何 使用 LM70880RRXRQ1草拟12V 输入到-13.5V 输出的原理图。或者、您能否分享任何用于计算元件值的工作表  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meghla:

    请开始新主题、请参阅标题中的 LM70880RRXRQ1。

    此致

    Moritz