This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:启动时出现过压问题

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432117/ucc28180-over-voltage-issue-at-startup

器件型号:UCC28180

工具与软件:

我正在考虑一个使用此 PFC IC 的电路。 规格如下:

输入电压:100VAC、输入电流:15Aac (1500W)、输出电压:225V

因此、Rfb1=3M 且 Rfb2 = 68k。

我进行了操作检查、但似乎 PFC IC 的过压保护(OVP)在启动时激活、导致其停止。 (我了解过压保护级别为245V (109%))。

根据数据表中提供的参考设计。 您能告诉我此问题的任何可能原因吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形在这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、您好!  

    感谢您关注 UCC28180 PFC 控制器。  

    由于这是一个8引脚器件、没有专用的软启动引脚、软启动响应受 VCOMP 补偿元件值的影响。  
    某些有限的过冲在启动时是正常的、但达到 OVP 阈值表明 VCOMP 值可能对您的应用不是最佳的。   

    请使用此 Excel 设计工具为您的设计计算适当的参数值:  
    https://www.ti.com/tool/download/SLUC506 

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich 您好、

    很抱歉延迟了响应。 关于您的建议、我修改了 IC 的设计、观察到一个正常波形。

    感谢您的支持。