This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3445:LM3445在栅极信号中表现出强烈的噪声、不会稳定频率、也不会保持负载中的电流、电路会完全不稳定

Guru**** 2541990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438603/lm3445-lm3445-presents-intense-noise-in-the-gate-signal-does-not-stabilize-the-frequency-and-does-not-maintain-the-current-in-the-load-the-circuit-presents-total-instability

器件型号:LM3445

工具与软件:

使用数据表中的应用手册进行设计、计算后、电路设计用于69V 660mA LED 矩阵、电源为85-135Vac、开关频率为350kHz、然而、电路存在巨大的不稳定性、从图中可以看出、在开始运行时、它没有保持标称负载电流从590mA 开始、在小于3分钟后降至低于290mA 时、会在电感器中出现可闻噪声

图1:电路

图2:浇口

图3:COFF

图4:iSNS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布局:

    底部

    顶部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Juliana:

    [报价 userid="631181" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438603/lm3445-lm3445-presents-intense-noise-in-the-gate-signal-does-not-stabilize-the-frequency-and-does-not-maintain-the-current-in-the-load-the-circuit-presents-total-instability "]图像1:circuit

    "图像1:电路"指的是哪个节点?

    [报价 userid="631181" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438603/lm3445-lm3445-presents-intense-noise-in-the-gate-signal-does-not-stabilize-the-frequency-and-does-not-maintain-the-current-in-the-load-the-circuit-presents-total-instability "]

    图2:浇口

    [报价]

    请仔细检查这是否确实是来自驱动器的栅极驱动信号。 如果是这样、那么看起来您选择的 MOSFET 超出了此 IC 的驱动能力。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Steven Li

    我认为对每个信号的描述不是很清楚(图像)、 它位于每张图片下方、而非上方 因此、您分析的信号来自 COFF 而不是 请参阅、栅极信号呈现频率不稳定和噪声(如尖峰)、如果分析电路、您将注意到所选的 Nmosfet 符合电路的必要特性:

    STD10NF30:

    • VDS=300V
    • Id=10A
    • RDS (on)= 0.33Ω
    • tF、tr=9.5ns




    图1: 带宽。

    图2: 栅极引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Juliana:

    很抱歉误读了数据。 现在我明白了。

    您可以检查 FLTR2引脚的波形吗? 它稳定吗? 扩大 C3会有帮助吗?

    此外、当电流下降时、电路板上是否有任何显示极热温度的元件?

    此致、

    Steven