This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:VIN2缺失时的优先级

Guru**** 2382500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437587/tps2116-priority-when-vin2-is-absent

器件型号:TPS2116

工具与软件:

我们需要的电路行为为:

如果 VIN2不存在(< 1.6V)、则始终选择 VIN1、只要它> 1.6V。

如果存在 VIN2 (>1.6V)、则当 VIN1 < 3.0V 时、使用 PR 比较器切换到 VIN2

我相信 TPS2116会做到这一点、但7.3.1真值表中未指定在此特定条件下会发生什么情况:

- MODE=VIN1、VIN1 > 1.6V、VIN2 < 1.6V、PR1低电平(Vpr1 < Vref)

换句话说、如果 VIN2缺失(< 1.6V)、即使 PR1为低电平、我们也绝不会希望切换至 VIN2。

您能否确认情况是否如此?

我们是否可以让 VIN2输入保持悬空、以便它绝不会切换到该输入? 或者我们是否需要添加下拉电阻器?

PR1比较器上是否存在迟滞? 方框图表明存在、但未指定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我来检查一下。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能解决这些问题吗? 我们需要很快将我们的设计发布到晶圆厂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    对于 VIN2<1.6V 的情况、VOUT 将为0V、因为 FET 将关断。

    此致

    Kunal Goel