This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:应用问题。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438572/lm5069-application-issues

器件型号:LM5069

工具与软件:

大家好、团队成员:

使用 LM5069时、
串联 RS = 5毫欧、通常情况下、电流应为9.7A 才能触发电流限制保护。

但目前我们已在7.8A 下对其进行了测试。 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    布局如何? 是否使用差分对感测方法感测 Rs?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    是的、之前的问题可能是由我们的测试设备引起的。

    另外、根据规格、如果我们使用5欧姆电阻、电流限制保护范围是否为9.7A~12.3A?
    短路保护电流是否在16A 和26A 之间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。。。 使用5m Ω 检测电阻时、您应该会在55mV/5m Ω= 11A (典型值)时获得过流保护阈值

    110mV/5m Ω= 22A (典型值)时的短路保护电流

    此致、

    Rakesh