This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV761:具有低电压旁路的5V LDO

Guru**** 2502485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439580/tlv761-5v-ldo-with-low-voltage-bypass

器件型号:TLV761

工具与软件:

您好!
我要为能量收集应用寻找 LDO。
我的系统的输入电压在0.1V - 12V 范围内变化。
我需要一个将输出电压限制在5V 的电压稳压器(不是开关稳压器)。
低于5V 的电压应尽可能"直通"。
我能够从"发生器"汲取的最大电流为50mA。
大多数情况下、输入电压为1.5V 至7V。
您能帮助我进行选择吗?

此致

Thorsten Gundel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Thorsten、  

    感谢您的提问。 澄清一下、从1.5V 到5V、您希望器件的输入跟随输出。 然后、在5V 至7V 等更高输入电压下、您希望器件调节至5V? 此 LDO 是否需要具有任何其他规格(例如低噪声、低 IQ、通用、EN、PG 电源正常)?  

    谢谢!  

    McKyla  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、McKyla、

    感谢您的快速响应。

    基本上是的、只是做了一些补充。

    我希望器件尽早开始跟随输入(Vin= 0.1V 至12V)。

    其余外设的工作电压从0.6V 开始。

    因此、稳压器的输出最好遵循0.6V–5V 范围内的输入或非常接近该输入。

    在5V - 12V 范围内、应将电压调节至5V。

    低 IQ 很好、因为在低电压下没有太多的可用功率。

    我不需要 EN 或 PG。

    我的电路的电流相当于50mA 的最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Thorsten、  

    当 LDO 具有足够的导通电压但不足以高于压降电压时、输入将跟随输出。 我们确实提供了该最小导通电压的特定规格、但您可以进行启动测试以确定其电压。 该电压可能会略高于器件的压降电压。 我推荐使用 TPS70933DBVR 或 TPS70933DRVR 。该器件具有超低 IQ、良好的性能和低压降。 如有任何问题、请告诉我。  

    谢谢!  

    McKyla