This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521825:PMIC

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440144/tps6521825-pmic

器件型号:TPS6521825

工具与软件:

您好!

我正在为基于处理器的电路板设计 PS1级电源。 输入电压范围为9V-16V、并降压至5V、3.3V、1.8V、1.2V、1.1V、 1.2V。 有人可以向我们推荐合适的 TI PMIC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    我不确定此 PS1指的是什么? 可以详细说明一下吗。  

    自从我们之前可能使用过类似的解决方案之后、您是否有关于处理器的详细信息? 此外、这是汽车应用、工业应用还是什么应用、是否需要任何功能安全功能?

    BR, Jari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jari、您好!

    我们将使用的处理器是 Rockchip RK3756、它用于汽车摄像头应用。 PS1 - "PS1类电源"是指  在 IEC 62368-1安全标准内处于"PS1"类别下的电源。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

       此处连接了一个 PMIC 、可处理9V-16V 的输入电压范围并通过3个降压稳压器和总共4个轨轻松降至3.3V、1.8V、1.2V、1.1V。

      我们有3个其他类似的 PMIC;它们都只有4个电源轨;我们没有用于具有6个电源轨的摄像头的现有 PMIC。  

    谢谢!

    Phil