This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:BQ24170

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170, BQ25672
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439660/bq24170-bq24170

器件型号:BQ24170
主题中讨论的其他器件: BQ25672

工具与软件:

采用BQ24170设计电路充电电流2A、若adapter可提供的电流不足2A、会怎么样呢?BQ24170电路设计会不会造成adapter超载呢?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YJ:

    该器件具有输入电流调节功能、您可以参阅数据表第16页的第9.3.4节。 您可以将输入电流限制设置为2A、以避免适配器过载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正常情况下我需要2A充电电流、而且适配器可满足。但是有的情况、电流从其他通道过来、小于2A、我是想确认这个情况会不会造成超载?如果我设置current Ω 限制为、是不是充电电流也会限制到2A?不能更大电流充电了?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YJ:

    输入电流限制位于适配器侧。 由于这是降压充电器、如果您的适配器可以提供2A 电流、最大充电电流将高于2A。

    如果您将输入电流限制设置为2A、然后使用电流能力低于2A 的适配器、则您的适配器输出电压将下降并最终崩溃。

    如果您希望避免这种情况发生、则需要具有输入电压调节功能的充电器或 VINDPM。 我建议您查看具有输入电流和电压调节功能的 BQ25672。