Thread 中讨论的其他器件:LM25148
工具与软件:
大家好!
使用 LM25148时存在2pcs SW 无输出的问题、并且一个 IC 严重消融。
电流旁路电压设置为12V。 情况1的输入电压为12V、而情况2的输入电压为13.2V。
请帮助查看下图的设计、以了解哪些因素可能导致软件故障的风险。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好!
使用 LM25148时存在2pcs SW 无输出的问题、并且一个 IC 严重消融。
电流旁路电压设置为12V。 情况1的输入电压为12V、而情况2的输入电压为13.2V。
请帮助查看下图的设计、以了解哪些因素可能导致软件故障的风险。
您好 Marshall、
我们使用三个电路板在 FPWM 模式下测试轻负载电源和正常的 SW 波形、发现存在-5V @< 10ns 的较大负压;
在三个电路板更改为 PFM 模式后、SW 引脚在上电和正常期间的负电压会降至-2V @< 10ns 以下、包括轻负载、中等负载和重负载。
PFM 软件

FPWM 软件

降低 SW 上的负压是否有助于解决 SW 对地短路问题?
谢谢