This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18540Q5B:散热过孔

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18540Q5B, CSD88584Q5DC, TIDA-010042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440316/csd18540q5b-thermal-vias

器件型号:CSD18540Q5B
主题中讨论的其他器件: CSD88584Q5DCTIDA-010042

工具与软件:

你(们)好  

CSD18540Q5B 在底部有一个散热焊盘、但对散热过孔没有任何建议。   安装时是否不建议在 PCB 上使用此器件散热过孔?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikeno-San、

    感谢您的咨询。 随附的 PDF 文件包含采用5x6mm SON 封装的 CSD88584Q5DC 电源块的数据表图像、且适用于 CSD18540Q5B。 还有一个屏幕截图、其中显示了 TI 参考设计 TIDA-010042 (使用 CSD18540Q5B)中的过孔放置示例。 下面是指向有关 QFN 和 SON PCB 连接的应用手册的链接。 有关散热过孔的更多详细信息、请参阅第7页的第3.4.1节。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    https://www.ti.com/lit/an/slua271c/slua271c.pdf

    e2e.ti.com/.../CSD18540Q5B_5F00_via.pdf

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用