This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2085:Windows 11兼容性

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2085, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439247/bq2085-windows-11-compatibility

器件型号:BQ2085
主题中讨论的其他器件: EV2400

工具与软件:

我们有至少一组仍在使用 bq2085电量监测计的产品。 我们的 IT 部门现在正在将计算机升级到 Windows 11。 没有适用于 Windows 11的 EV2300的驱动程序。 我们已安装 EV2400的驱动程序、但我仍然无法与 bq2085电量监测计通信。 bq2085评估软件与 EV2400是否兼容? 是否会有适用于 Windows 11的 EV2300的驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于这些旧设备、我们不支持 Windows 11。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说不支持适用于电量监测计、EV2300和 EV2400的 Windows 11还是不支持所有三者的 Windows 11? 如果不能、在重新设计电路板之前、您对使用这些传统电量监测计能做些什么有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们支持适用于 Windows 11的 EV2400。 我认为唯一可行的解决方案是使用旧 PC 与兼容的旧 Windows 版本。 该测量仪表已有22余年的历史。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、这意味着 bq2085电量监测计肯定与 EV2400不兼容、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 没有经过验证的适用于采用 EV2400的 bq2085的 GUI 解决方案。 EV2400驱动程序和 Windows 版本的组合可与 bq2085 GUI "兼容"(至少部分兼容)、但 TI 不支持。