This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:TLV62568直流/直流加电干扰问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431991/tlv62568-tlv62568-dcdc-power-on-glitch-problem

器件型号:TLV62568

工具与软件:

Dears、

在客户的前一版本中、FPGA 内核由 LDO 供电。 为了降低功耗、客户现在希望使用 DCDC:TLV62568作为电源。
当前问题:使用 V1V1为 FPGA 供电、发现 FPGA 有5%的可能性无法启动。 怀疑 FPGA 启动时序是由上电干扰引起的。 请帮助分析原因。

此外、客户目前尝试在 EN 引脚上添加 RC 电源来延迟启动、但效果不明显。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella,

    原理图看起来不错、但是您能否将图片中的注释翻译成英语吗?

    遗憾的是、我根本不理解示波器图。 我认为蓝色曲线表示 1.2V 的输出电压、黄色曲线表示3V 的输入电压、对吗?

    但为什么我们在输入提供之前有一个输出呢?

    此致、

    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef

    蓝色的是1.2V 输出电压(3.3V 具有慢启动)、两个电压输入都直接连接到外部电源(通过 PMOS 反向连接电路、MOS 的 D 连接到电源、S 连接作为电源输出)。 我强烈怀疑直流/直流输入电容器充电刚刚达到 CE 使能阈值、这会触发直流/直流转换器进入工作状态、然后直流/直流转换器出于某种原因再次进入关断状态?

    (我已在原稿英文图片中描述了所有中文内容)

    此致、

    Arabella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有几个问题
    1. tlv62568的 FB 引脚输入电流是多少? 知道了该值、客户可以更准确地计算反馈电阻并估算输出电压。
    2. tlv61070的 FB 引脚的输入电流是多少? tlv61070的 FB 引脚的输入电流大于盛邦威6603的输入电流。 在某些情况下、相互更换时必须修改分压电阻。
    3.客户最初计划使用 tlv62568为 FPGA 内核供电,但有5%的可能性 FPGA 无法启动。 目前只能切换回 LDO 电源解决方案。 如果您有好主意、请提供您的建议。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella,

    通常、TLV62568的这种启动行为不正常。 请您提供
     -一个图,我们可以看到 VIN/EN 电压在这个时间范围
     -应用原理图包括电源开关和3.3V 电源 ,因为我们看到3.3V 输出上也有电压骤降,这与1.2V 无关。

    在此期间 、我会检查您还有哪些问题。

    此致、

    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有几个问题
    1. tlv62568的 FB 引脚输入电流是多少? 知道了该值、客户可以更准确地计算反馈电阻并估算输出电压。
    2. tlv61070的 FB 引脚的输入电流是多少? tlv61070的 FB 引脚的输入电流大于盛邦威6603的输入电流。 在某些情况下、相互更换时必须修改分压电阻。
    3.客户最初计划使用 tlv62568为 FPGA 内核供电,但有5%的可能性 FPGA 无法启动。 目前只能切换回 LDO 电源解决方案。 如果您有好主意、请提供您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella,

    您能否提供我在2周前申请的图表来解决启动问题。

    1. FB 引脚上的输入电流约为2.2nA
    2. 对于 TLV61070、您必须咨询 SR BCC 组
    3. 启动行为 不是器件问题、而是与整个系统有关。  

    此致、
    SEPP