This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628503-Q1:[Bosch] VIN 不稳定

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628502-Q1, TPS628502EVM-092, TPS628503-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434472/tps628503-q1-bosch-vin-unstable

器件型号:TPS628503-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS628502EVM-092、、TPS628502-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户 Bosch 正在使用 TPS628502EVM-092将芯片替换为 TPS628503-Q1、以进行短路测试。
我们发现、当 Vout 对地短路时、VIN 的电压也会变得非常不稳定。 从手册中可以看出、当发生过流时、HS 开关将关断、然后 LS 的电流下降、HS 将再次导通、这将导致 VIN 变得不稳定。

我想问一下我们看到的 VIN 不稳定是否再次由 HS 导通机制引起? 这一机制能否关闭? 谢谢!

(此图显示的是 VIN=4V、Vout=1.8V 且 Vout 短路时的 Vin 波形。 EVM 是 TPS628502EVM 的默认配置)

此致、

Mingkang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    让我看看,并尽快回到你。

    谢谢!

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    为了再次进行检查、您使用的是器件 BSR-092的官方 EVM 吗?

    谢谢!

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

    是的、我们使用官方的 TPS628502EVM-092、并将该芯片替换为 TPS628503-Q1。

    期待您的回复!

    此致、

    Mingkang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    我快速检查了实验室并通过短接 EVM 上的输出进行了测试、但我在 Vin 中没有看到这种高频噪声:

    这看起来像是不是来自器件的高频噪声。

    谢谢!

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

    感谢您的答复。

    只是为了确保:您是否 在 官方 TPS628502EVM-092上测试 TPS628503-Q1?

    谢谢!

    此致、

    Mingkang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    我已使用 TPS628502-Q1进行了测试、但它是同一系列、但额定值仅为2A、在短路行为方面不应有任何差异。

    谢谢!

    法尔海恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

    感谢您的答复!

    我已在实验室中快速检查并通过短接 EVM 上的输出进行了测试、但在 Vin 中却看不到这样的高频噪声:

    1.看到你图片中的 VIN 的刻度是2V/网格、我之前上传的图片是100mV/网格、所以请帮大家把 Vin 的波形扩大到100mV。 此外、我之前发布的图片不是高频噪声、而是2.22Mhz 开关噪声。
    2.另一个问题,从你的照片,我可以看到,在 Vout 短路后, VIN 也受到了干扰。 下面的屏幕截图中显示的机制是否生效?

    如果您可以 在 官方 TPS628502EVM-092上测试 TPS628503-Q1、会更好。 谢谢!

    此致、

    Mingkang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minkang、

    明白了! 可能是因为短路、器件会达到电流限值、然后 Vout 下降、但仍存在电流消耗、导致纹波增加。

    但它不能被关闭、因为它是保护电路的一部分。 这是否会影响输入电压最小值和最大值规格?

    谢谢!

    法尔海恩

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

    谢谢! 您能否  像我之前发布的那样分享将输入电压扩展至100mV/电网的波形?

    此致、

    Mingkang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    今天、我因 Electronica 而不在办公室。 我可以在星期一查看并与您分享。

    谢谢!

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    请查找请求的:

    如果您注意到、当输出短路时、输入电流消耗会从17mA 增加到600mA 左右。

    谢谢!

    法尔海恩