This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76922:建议的 ESD 保护

Guru**** 2652135 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ769142, BQ76942, BQ76922EVM, BQ76922, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438879/bq76922-recommended-esd-protection

器件型号:BQ76922
主题中讨论的其他器件:BQ76952、BQ769142 、BQ76942

工具与软件:

您好!  

我正在围绕 BQ76922设计 BMS、我浏览了该产品说明书、但其中没有规定该器件具有内置的 ESD 保护功能、适用于电芯测量连接。 我还浏览了 BQ76922EVM 用户指南的原理图、但在电芯测量连接点找不到任何类型的 ESD 保护。

推荐使用哪些 ESD 二极管?

谢谢。此致

Vaibhav Khatri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    对电芯测量连接具有内置的 ESD 保护。 请参阅 图1-19. 电池输入引脚的引脚等效图(VC0和顶部 VC 引脚除外) 图1-20. 顶部电池输入引脚的引脚等效图 应用手册中的受保护的电源应用手册。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    BQ76922的引脚是否也具有类似的电路?

    您分享的应用手册适用于 BQ76952、BQ76942和 BQ769142。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    是的、BQ76922在其引脚处具有类似的电路。 引脚等效图应用手册是在 BQ76922发布之前编写的;但是、它们遵循相同的引脚电路。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alexis。