This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:反激电路的参考设计

Guru**** 2510415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, PMP9446, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439809/tps40210-reference-design-for-flyback-circuit

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件:PMP9446LM5022、LM5155

工具与软件:

您好!

我正在考虑使用以下参数为 PSE POE+设计反激式电路(隔离式变压器):

1.输入电压-额定12V

2.输出电压- 56V

3.输出电流- 600mA

您能否推荐最佳参考设计?

谢谢!

Matan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matan:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    请浏览我们的参考设计数据库、其中包含了您的要求、并且已经过预先筛选:

    TI 参考设计库

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找不到具有完全相同参数的参考设计。 但是、我发现  PMP9446似乎非常接近它、

    你怎么看? 您能否建议所需的调整? 您能否分享所用反激式变压器的数据表?

    谢谢!

    Matan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matan:

    感谢您查看我们的设计库。
    我同意 PMP9446非常符合规格。
    此设计使用 LM5022、但您可以使用我们更现代的替代方案之一来替代控制器。 为此、我推荐 LM5155。

    若要进行电路板调整、您可能需要更改反馈电阻器和补偿、以匹配 LM5155器件规格。
    我们为此器件提供了一个快速入门计算器工具、可帮助您选择值:
    https://www.ti.com/tool/download/SNVC240

    LM5155的数据表可在此处找到:
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5155.pdf

    此致、
    Niklas