This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM828303:连接 PG 和 EN

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM828303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440179/tpsm828303-connect-pg-and-en

器件型号:TPSM828303

工具与软件:

大家好!


我对 TPSM828303有疑问。
我使用两个 TPSM828303。
我将把第一个 TPSM828303的 PG 端子连接到第二个 TPSM828303的 EN 端子、并设置启动序列。

PG 端子的最大低电平将是0.4V。

EN 端子的最大低电平将为0.35V。

如果 PG 端子输出0.4V、则 EN 端子将处于未定义范围内。 这种行为合适吗?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    我认为 这不应该是问题。 0.4V 的数据表上限是当1mA 流入 PG 引脚时。 例如、如果 PG 上拉电压为5V、上拉电阻为100k、则通过 PG 引脚的电流将为0.05mA、PG 低电平上限也应更低。

    此致、

    Varun