This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:器件运行热量

Guru**** 2530360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439818/tps25947-device-running-hot

器件型号:TPS25947

工具与软件:

我正在尝试在下面的电路中使用 TPS259470ARPW 器件。

输入电压为18V、并且我已经将 OVLO 设置为19.3V、将 UVLO 设置为10.6V、ILM 设置为6.3A (510R)。

当电路被接通时、器件迅速发烫。

由于电流流经器件、器件似乎在工作、但它是否应该过热?

如有任何帮助、将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经意识到 ILIM 设置过高、我已将电阻器更改为1K (3.3A)、但具有相同的结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    从中可以找到器件上的功率损耗。 只需探测器件附近的 Vin、Vout 以及流经它的电流。 这将为我们提供一些起点。

    您的负载是多少? 以及预期的浪涌和稳态电流大小。

    此致、
    Arush