This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:电源管理论坛

Guru**** 2391125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65185, TPS7A39

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438972/tps65185-power-management-forum

器件型号:TPS65185
主题中讨论的其他器件: TPS7A39

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们将 TPS65185 PMIC 用于 EINK 10.3英寸显示屏(EC103TH2)。 VGL (栅极负电源)的典型电压为-22V。 从数据表中可以看出、VEE_IN (电荷泵的输入电源)的最小电压为-20V。 是否可以 将 负电荷泵 电源调整为-22V? TPS65185的电荷泵可达到的最大电压是多少? 请您对此发表评论吗? 下面提供了显示屏的电压电平以供参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monisha:

    我今天已经看到不同的人在 E2E 上3次发布了该问题。 遗憾的是、CP2输出无法调整到数据表中超出的范围。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    很抱歉给您带来不便、我们将确保您不会再次遇到与此相关的多个问题。

    我感到困惑并试图理解、因为如果-20V 无法变为-22V、我们必须更改 PMIC。
    TPS65185中有两个电荷泵 CP1和 CP2、两个电荷泵均有反馈电阻器。 如果正电荷泵的输出电压可以调整、那么为什么不能调整具有相同反馈电阻器且两者都具有相同输入电压16V 的负电荷泵。
    CP2-DIS (负电荷泵的放电引脚)的绝对最大额定值为-30V、因此 VEE 有可能上升到20V 以上。 请您对此作出说明吗?
    如果这样做根本不可能、我们可以添加一个额外的二极管和电容器网络来增加电荷泵电压、VEE_DRV 也将驱动该电容器。 如果电压高于22V、我们可以使用齐纳二极管稳压器来限制电压、是否可以、是否有永久的解决方案?
    您能否 就此给出解决方案建议或建议任何可实现-22V 电压的替代器件?

    此致、

    Monisha M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monisha:  

    从技术上讲、这可以通过调整 CP2网络上的反馈电阻器来实现、就像调整 CP1一样。  
    但是、这尚未经过广泛的测试、因此 TI 无法推荐。
    具体操作可由您自行决定、但不能保证器件按预期运行。
    我们建议应用的最大值为-20V  

    很遗憾、我认为我们没有适用于这一点的单芯片解决方案。
    我建议使用另一个稳压器、例如 TPS7A39 和 TPS65185、分别为栅极负电源和正电源供电。  TPS7A39可安全实现高达-30V 的电压。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的澄清和建议。

    此致、

    Monisha M.