This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:CC_READY 问题

Guru**** 2559310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439419/bq76940-cc_ready-issue

器件型号:BQ76940

工具与软件:

尊敬的 、版权所有

  我遇到的一个问题是、每当我读取 CC 数据时、尽管使用 CC_EN = 1和 CC_OneShot = 0来配置 CC_Ready 值、但该值始终设置为0。 我尝试手动清除它、但它不起作用、或者这可能是硬件问题吗? 下面是我的图:

   期待  您的 回复。

祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    我觉得很好。 您是否有逻辑分析仪捕获? 当电流测量准备就绪时、应设置该位。  

    向寄存器写入1时发生清除。

    此致

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、á lez

      感谢您的 回复,我们    在 硬件上犯了一个错误、 我们已经解决了这个 问题。

    祝你一切顺利。