This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65142:Re -关于 R6常数选择的问题

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438390/tps65142-re-question-regarding-the-selection-of-r6-constant

器件型号:TPS65142

工具与软件:

您好!

我在下一个线程中提出了一个有关 R6常数的问题。
回答您的问题后、我的客户创建了一个 R6设置为0Ω 的电路。
然后、我的客户使用所创建的电路板检查了运行情况、但 VGH 电压很高。
VGH 的设定电压为16V、但它输出约22V。
因此、我的客户将 R6从0Ω 更改为3.3kΩ、VGH 变为16V。
由于上述情况、我的客户再次询问我如何选择 R6的常数。
您能否就这种情况提出您的意见?
如果您能再次给我一些关于如何选择 R6的建议、我将不胜感激。

此致、

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427405/tps65142-regarding-the-constant-r6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    您能否让我看一看他们最新的原理图?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我收到了客户的电路图、因此我将通过私人消息与您分享该信息。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    他们是否在 VGH 上添加了任何负载? 如果该器件在空载的情况下上电、会出现什么行为?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我向客户咨询了关于 VGH 负载的情况。
    客户表示测量时没有负载检查。
    其原因是在将其连接到 LCD 之前检查其是否为设计值。
    在实际使用时、LCD 会加载。

    如果 VGH 未连接负载、VGH 是否会上升至高于设定值?
    此外、如果负载连接到 VGH、电阻值是否会为0 Ω?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    现在、客户设置 VGH < 2 ×AVDD 并且将飞跨电容连接到 SW、因此当该电阻为0欧姆时、最小 VGH 约为(2 ×AVDD+V_DIODE)、如果飞跨电容连接到 DRVP、则该电阻可以为0欧姆。

    BR

    Patrick