This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:BQ79616EVM 未提供 WAKEUP 信号

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439588/bq79616-bq79616evm-is-not-giving-wakeup-signal

器件型号:BQ79616
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

尊敬的专家:

请回答以下问题。

我有软件上的 BQ79616EVM 模块、该模块连接了硬件、但在向 WAKEUP 信号提供应该执行的操作时遇到了问题。 同时使用相同的 USB2ANY、如果我向另一个板提供信号、则它会提供唤醒信号、但不向该板提供我应该怎么办?

在我的 BQ79616EVM 板中、除了没有获取唤醒信号外、我还会诊断这些问题、以帮助我解决问题。 CVDD 和 IDOIN 引脚未短路、负5V 引脚没有电压、引脚 NFAULT 上没有电压、而理想情况下 应在引脚 CVDD 和 IDOIN 之间短路、应在 neg5V 引脚和 NFAULT 引脚上有电压、请建议我如何解决此问题。

此致、

Josel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诊断后,我得出的结果,我认为这样 IC /芯片 BQ79616 被破坏  ,我有这个 IC 你可以告诉我,要么我们单独购买的 IC 是根据模块编程,或者没有,如果没有,那么请给我提供访问该程序  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joselito:

    遗憾的是、IC 芯片有缺陷。 您能解释一下编程"根据模块"是什么意思吗?  

    如果是 OTP 编程、数据表提供了有关如何进行 OTP 编程的详细说明。 如果是工厂修整、可能会有不同的修整、具体取决于芯片的修订版本。 但是、所有芯片都无法更改已修整的设置、仅由 OTP 覆盖。

    此致、

    John