This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:最大值 东西的原因

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439390/bq40z80-max-discharge-current

器件型号:BQ40Z80

工具与软件:

大家好、我有一些问题。

我要使用 BQ40Z80。

尝试通过将 MCU 连接到 BQ40Z80读取 SMBus 数据。

 我希望实时读取下面写入的数据。 该应用是电动工具(锂离子电池5s2p 18V 8Ah)。

  •  -电芯电压
  •  -充电/放电电流:0~120A
  •  -细胞温度:-30 ~ 110摄氏度
  •  -周期计数器
  •  - soc : 0~100%(1%分辨率)
  •  - SOH:0~100%(1%分辨率)

 问题1)我是否可以在 BQ40Z80 配置中读取上面列出的所有数据?

 问题2) 是否可以调整比例因子并将放电电流读取为120A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    •  -电芯电压=是
    •  -充电/放电电流: 0~120A =我认为这将需要调整和感应电阻器更改以适应 SRP/SRN 引脚的规格。
    •  -电池温度:- 30 ~ 110摄氏度= 一旦超出数据表中列出的建议工作温度,我们就无法保证仪表的功能。
    •  -周期计数器=是
    •  - soc : 0~100%(1%分辨率)=是
    •  - SOH:0~100%(1%分辨率)=是

    此致。

    Anthony