This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:定制的化学ID7778、进行学习测试在04步骤不更新、QMAX也不更新问题 μ A

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, GPCCHEM, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426835/bq40z80-id7778-04-qmax

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: GPCCHEMBQ28Z610

工具与软件:

您好 TI技术团队:

我这边使用BQ40Z80电量计进行了3个项目、之前2个项目使用上传电芯测试数据匹配化学ID使用的、非常顺利;最新的项目是新电芯体系、没有匹配到合适的化学ID;

我们就按照流程申请了定制化学ID、定制 ID 7778;然后我又用定制化学ID的电芯进行了测试数据采集、与最新的TI 化学ID库匹配、匹配出来的3 ;但我们使用这个ID进行学习测试时、发现QAMX重复多次都不更新、学习测试进度异常%以内的ID并没有ID 7778这个;其它匹配的ID 电压平台是4.4V、与我们这个电芯4.35V是不同的、也不能使用;

我们想知道、定制的这个ID 7778为什么与电芯测试数据匹配ID没有形成一致、目前我们应该怎么解决这个问题;请提供技术支持、谢谢e2eti.com/.../50713.GPC_5F00_report.txte2e.ti.com/.../0552.GG.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、μ A

    是否可以共享未更新的儀表Qmax的日誌文件、以查看此問題是否由chemID引起?μ A

    此致、μ A

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../QGP6278146_2D00_240929.loge2e.ti.com/.../8228.6278146_2D00_8.2AH-roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.csv

    你好、μ A

    附件log是一个放电未更新Qmax的日志(只记录放电过程、看是否对分析有用)、附件CSV是使用的电芯0.1C放电数据、用于匹配化学ID测试出来的;μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、μ A

    感謝您發送這些文件。您能告訴我們在當前設定中並行使用了多少個單元?在GPCCHEM工具數據中、當測試日誌文件指定的設計容量為1000mAh時、放電為~800mA。設計容量應平行反映電池、如有3個1000mAh電池、設計容量應為ó n。ó n 3000mA ó n.

    此致、μ A

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、μ A

    1.我们使用是6个串联、0并联设计、在电量计里配置的缩小8倍、所以测试设计容量设定ó n 1000mA 301,电芯容量8200mA ó n;ó n 302.
    2. CSV文件是对电芯测试0.1C放电数据采集、用于GPCCHEM匹配的 μ s;这个数据能帮忙确认与ID 7778的化学成份是否匹配;理论上是完全匹配(除了容量不一样)μ s
    3.另外说明下:ID7778是我们同一种化学成份的4400mAH电芯申请制作的;理论上是可以使用这个ID7778放在我们同一种化学成份8200mAH电池进行学习后输出量产文件的;

    谢谢 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、μ A

    感謝您的澄清。只是為了確認一下、學習週期是使用功率計而不是物理單元完成的?μ A

    此致、μ A

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

     抱歉、我不明白您的问题。 您是否想问、学习周期是否使用电池组而不是单节电池? 或者:是的、学习阶段是使用功率计、而不是物理方法;您的意思是什么?

    您的问题是:感谢您的澄清。 只是为了确认、学习周期是使用功率计而不是物理仪表完成的吗?

    您的问题是:感谢您的澄清。只是确认一下、学习阶段是使用功率计而不是物理方法进行的吗?μ A

    是的、学习阶段是使用功率计、不是物理方法;μ A

    也许我可以把它直接翻译成英语,以便更好地传达意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    当前提供的数据是否有助于确认某些问题的原因? 需要的其他数据可以提前通知、我们可以准备或提供一些验证方法供我们测试和分析;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题是:感谢您的澄清。 仅为了确认、学习周期是使用功率计而不是物理计完成的?

    是的、我想确认学习周期是使用功率计完成的、还是使用物理单元完成的。 我们不建议使用功率计、因为学习周期的主要目的是让电量计了解 所用电池的内部特性、其中使用下电上电不会完全模仿该电池的特性。

    如果可能、请在学习周期中使用实体单元、如果存在问题、请共享.log 文件。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您提供的 Golden Learning 方法继续操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    理解、完成后请分享结果。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6406.5504_2D00_4.4AH-241029C.loge2e.ti.com/.../6254.5504_2D00_4.4AH-241029C.gg.csv

    你好

    请参阅日志文档和 GG 配置文档;

    根据 Golden Learning 流程、充电完成后、处于休眠2小时后无法更改为0x05。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在随附的日志文件中、VOK 未从上次放电中清除、指示在放电和充电之间的静置期间进行了正确的 OCV 测量:

    在该放松期间、电量监测计似乎没有进入 REST、这时电芯已足够放松以进行适当的 OCV 测量。

    请确保在放电和充电之间没有电流并且没有足够的放松时间、以便进行适当的 OCV 测量。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5504_2D00_4.4AH-241031C.logHello

    我在系统稳定后启用了功率监测计(GAUGE_EN)、然后开始充电。 随附的文件是最新的日志充电和放电。 在充电有效终止后、它没有变为0x05、在稳定后也没有变化。 您还需要哪些其他数据进行分析?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我们无法在充电之前看到数据、因此请确认必要的位是否在充电之前的弛豫期中正确移动。

    否则、这可能会导致问题、因为这些值用于 QMax 更新。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1440.5504_2D00_241115.zip

    您好、我已经按照 Golden Learning 流程重新收集了数据:
    1.电池电量耗尽,没有记录;电压低于配置的19.2V 截止电压。
    2.开始记录日志,让它休息超过5小时;直到[休息= 1.
    3.启用电量监测计(GAUGE_EN);等待 VOK = 0。
    4.在0.5C 开始充电,此时 VOK 将从0变为1。
    5.充电至截止电流、并让其休息超过2小时、直到[REST]= 1;QAX 未更新;Update Status = 0x04。
    6、继续以0.2C 放电,直至电压达到截止电压,18.5V。

    请帮助分析和确定学习失败的原因。 我在10个项目中使用了您的 BQ40Z 和 BQ28Z610系列产品、没有任何问题、我甚至申请了定制化学物质 ID。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    3. 已启用电量监测计(GAUGE_EN);等待 VOK = 0。[/QUOT]

    您能否确认为何在休息期后发送 GAUGE_EN? 此步骤应在开始放电至空电之前完成。

    此时我们将查看日志文件。

    此致、

    Anthony