This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40z80

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437776/bq40z80-bq40z80

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

工具与软件:

你(们)好

我们使用 BQ40Z80设计了一个5S1P 智能电池组。

在这种情况下、当尝试将其连接到 BQ Studio 时、我们可以打开窗口。

它未检测到 Bqstudio 窗口。

请帮助我们解决这个问题。

此致

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    bqStudio 初始化期间、WAKE 按钮是否被保持? 您能否发送 EVM 的图片以便我们查看跳线配置?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这不是 EVM、而是我们以前设计的电路板。

    • Bq 窗口未检测到 v 连接电池组的情况
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前连接了多少节电芯? 到达 BAT 引脚的电压是否足够?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们已连接5节电池、并在 BAT 引脚上提供足够的电压

    此外、我们将使用 EV2300进行通信、它是否可以使用或我们是否需要使用 EV2400?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该团队目前不在办公室。 我们下周再见。

    此致、

    应用团队的成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    当我尝试使用 EV2400连接电路板时,测量仪表也没有检测到。

    此外、当我尝试使用外部电池引脚电压供电时、它也没有检测到

    SMBus 线路的功耗为3.3V、 而且我们还无法在 Bq studio 中检测到 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    当 bqStudio 未自动检测到器件时、您能否分享下图中显示的内容?

    在这种情况下、EV2300和 EV2400应能够进行通信。