This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:可连接的最大 RJ45连接器数量

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23881, TPS23881B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439335/tps23881-max-number-of-rj45-connectors-that-can-be-connected

器件型号:TPS23881

工具与软件:

我们计划在新项目中使用 TPS23881 4型4线对8通道 PSE 控制器。 可以连接到单个芯片的 RJ45连接器的最大数量是多少? 我们要求具有 PoE 支持的8个10G RJ45端口、我们的设计中需要使用多少个 TPS23881芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith:

    请参阅有关 TPS23881或 TPS23881B1的以下信息。 两者都有8个通道。 2线对端口需要1个通道、每个端口高达30W。  4线对端口需要2个通道、每个端口高达90W。

    TPS23881B:无论有无主机控制、8个通道都可以支持8个2-Paris 端口或4个4-Paris 端口或2线对/4线对混合

    TPS23881:通过主机控制、8个通道可以支持8个2-Paris 端口或4个4-Paris 端口或2线对/4线对混合

    此致、

    Diang