This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:在平衡期间电芯之间的差值会增大

Guru**** 2611275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439925/bq76952-delta-between-cells-grows-during-balancing

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的 TI:

我进行了大约几十次长期测试、将一个12S 锂聚合物电池组插入 BQ76952电池保护器、如所示 放松 模式(未充电或放电)。 在其中一项测试中、我观察到电池之间的电压差开始超过20mV Cell Balance Min Delta (Relax)(峰值)  最终达到3.5V Cell Balance Min Cell V (Relax)  过流保护。 之后、增量再次开始缩小。 请参阅下图作为参考。

查看日志文件后、我发现在电芯电压差值增加期间电芯平衡处于活动状态(如寄存器0x83所示)。 为什么即使平衡处于活动状态、差值也会增加? 这是因为低(~50mA)平衡电流不 足以保持与放电曲线的"拐点"保持一致?

我已附上供您查看的日志文件。

e2e.ti.com/.../3414.log.csv

谢谢!

此致!

Zaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zaya、

    是的、这可能是因为平衡电流不足以跟上放电曲线。 它还可能取决于电池单元的质量、例如荷电状态、阻抗和其他因素。

    此致、
    Alexis