This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:使用 TPS23881测量功耗

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429551/tps23881-measure-power-consumption-with-tps23881

器件型号:TPS23881
Thread 中讨论的其他器件:TPS2373

工具与软件:

大家好、社区、

我使用演示代码在自动模式下成功连接了器件、配置为4线对运行。 如图所示、正在测量4线对模式下使用的两个端口:

  • 是否可以合并这两个值并将其视为单个端口? 还是每个端口的测量是独立进行的?
  • 能否从端口获得功率测量?
  • 在我当前用于测试的自动模式下、是否可以在特定时间内触发中断并关闭端口、或者是否需要切换到半自动模式?

此致、
耶稣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣!

    感谢您发送编修! 很抱歉 PoE 团队 最近很忙。 我将尝试 在 5个工作日内回复您。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣!

    感谢您的耐心等待!

    • 是否可以合并这两个值并将其视为单个端口? 还是每个端口的测量是独立进行的?

    -电压和电流寄存器用于每个通道。 四对使用2个通道、因此您将看到两个值。 您可能需要使用 MCU (如 MSP430或 MPSM0)来添加两个通道的值。

    • 能否从端口获得功率测量?

    -您可以检查寄存器54h 以进行功率测量

    • 在我当前用于测试的自动模式下、是否可以在特定时间内触发中断并关闭端口、或者是否需要切换到半自动模式?

    -如果有一些问题(如 Pcut、断连等) 在开启的端口中、端口将关闭、需要重新握手。 在手动模式下、您可以 通过 I2C 进行写入、以更灵活的方式中断端口。   

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、你好!
    感谢您的答复。 我的主要目标是控制端口的开启和关闭、特别是在关闭一段时间后重新开启端口。 现在、我只需要朝着这个方向发展并测试它的功能。 如果您能给我任何建议或建议对半自动演示代码进行任何更改,我将非常感谢。

    此致、
    耶稣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣!

    感谢您的 更新。 我会在5个工作日内回复您。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣!

    因为您可以使用 I2C。 您可以尝试以下操作来打开/关闭端口

    打开 端口:

    将12h 写入11 自动模式。 则应打开具有有效 PD 的端口

    关闭 端口:

    使用 POFF = 1、PWON = 0写入19h

    在端口上返回:

    使用 POFF = 0、PWON = 1写入19h

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邢亮

    我能够使用函数 TPS_SetDevicePowerOff ()在半自动模式下关闭特定端口。 要在设定的时间段后重新启用端口,是否需要再次执行分类,或者我是否可以简单地使用 TPS_SetDevicePowerOn()函数而不进行重新分类? 如果我想在用户定义的时间内关闭特定端口、然后将其重新开启、以便连接到该端口的器件能够再次正常运行、正确的过程是什么?


    此致、

    耶稣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣!  

    Diang 目前不在办公室、将于11月12日返回、 对于给您带来的不便、我们深表歉意。  

    谢谢。此致、
    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣!

    感谢您的耐心。 如果不立即执行操作、建议在检测+分类后打开端口。 这是一种比直接导通更安全的方法。 同时、大多数 PD 都具有 PSE-TPS2373 PD 握手指示功能(例如、TPS2373 PD 中的 TPH/TPL/BT 引脚)、这些引脚需要通过分类过程 使指示器正确。  

    此致、

    Diang