This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:BQ51003

Guru**** 2500735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438353/bq51003-bq51003

器件型号:BQ51003

工具与软件:

我们在我的器件上使用 BQ51003 IC 进行无线充电。 在 Qi9WPC)规格中、我想介绍器件通过无线模块 Qi 充电时的温度规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ51003 IC 温度取决于充电电流、很难识别一个温度。 此外、PCB 和外壳设计也会改变温度。

    您能告诉我更多关于 Qi9WPC 的信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在正在研究这个温度问题、这意味着 Tx 侧在充电时的最高温度高达58度。 我想知道最高温度、以确保器件在 Tx 和 Rx 侧安全。 这符合 Qi 规格和芯片规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    58度的温升有点高、大多数器件都希望将温度保持在40°C 以下。

    您是否构建了 TX 和 RX?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、先生。  Tx 和 Rx 都用 TI 芯片做 Qi 无线充电、我们可以看到充电的时候、最高温会上升到58度。 我想知道 Qi 系统的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    Temp 较高、很难描述原因。  如果您计划对设备进行认证、则可能会导致 FOD 测试出现问题。