This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:我能否将此模块与 Wurth Electronics 线圈(760308101216)配合使用以进行无线充电?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040, BQ25176M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439901/bq21040-can-i-use-this-module-with-a-wurth-electronics-coil-760308101216-for-wireless-charging

器件型号:BQ21040
主题中讨论的其他器件: BQ25176M

工具与软件:

我正在设计一种带无线充电的产品、当时我打算用一个专门做无线充电的模块、但是价格对于我的产品设计来说太高了。 我计划在发送侧将 BQ21040模块与 Wurth Electronics Rx 线圈(760308101216)和 IC OSC 计时器100kHz (SA55P)结合使用、并在我的应用中使用 Wurth Electronics Tx 线圈(760308101104)。 我特别使用 BQ21040、因为它的价格很便宜。 我觉得设计可以用、但是需要气隙、我很担心。 请提供有关使用此模块进行无线充电的任何反馈。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ21040的 OVP 跳闸点为6.6V、可用于经过良好调节的电源输入。  但您的无线电源设计可能有更多变化。  可考虑更好的器件是 BQ25176M、这是18V 的 OVP、单元具有输入 DPM、这会有所帮助。

    您的电池尺寸和充电电流是多少?