This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7908EVM:使用晶体管的 AMC7904EVM 远程温度监测

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439653/amc7908evm-amc7904evm-remote-temperature-monitoring-using-transistor

器件型号:AMC7908EVM
主题中讨论的其他器件:AMC7904

工具与软件:

您好!

PNP 晶体管用于 AMC7904 EVM 中的远程温度检测。

我观察到晶体管集电极接地。

如果要使用 PNP 晶体管作为二极管、不应将集电极直接接地?

请对此提出建议

谢谢

Karthik Santhanam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    我建议将收集器连接到基座、如您突出显示的第二个图像所示。 我添加了一个更准确的 PNP 连接示例。 可以在发射极和基极之间添加一个电容器、以帮助降低330pF 或更低的噪声。  

    谢谢!
    Erin