This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:LMR16030SDDAR 软启动引脚

Guru**** 2507805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439727/lmr16030-lmr16030sddar-soft-start-pin

器件型号:LMR16030

工具与软件:

尊敬的专家:

是否必须将 SS 连接到 LMR16030SDDAR 的电容器、或者如果未连接、则会看到该电容器

作为一个非常小的(pF)电容器?

谢谢!

Andras Magyar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯、您好!

    感谢 您发送编修。  负责的工程师目前不在办公室。  我看了一下数据表、如果只想使用内部软启动功能(通常为4ms)、SS 引脚可以保持断开。   

    希望这能解释一下。


    此致、

    Youhao