This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84624:TPSM84624MOLR

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440927/tpsm84624-tpsm84624molr

器件型号:TPSM84624

工具与软件:

尊敬的团队:

 数据表中未提及 TPSM84624MOLR 器件的放电电阻。 在我们的设计中、我们使用该 TPSM84624MOLR 器件生成3.3V 电压、在3.3V 输出电压两个47 μ F 电容器并联。 放电所需的时间。

请引导我们  

此致、

Sanju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sanju、

    数据表中未提到内部放电电阻器、这意味着不存在输出放电功能。 在这种情况下、它实际上是您正在驱动的有效负载电阻(Rload)的时间常数以及将决定放电时间的有效输出电容(Cout)。 放电时间的准确估计值为 ~5*Rload*Cout。 希望这对您有所帮助。

    谢谢!
    Amod