This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:TPS25751S 能否与 BQ25672配合使用

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441184/bq25672-can-the-tps25751s-work-with-bq25672

器件型号:BQ25672
Thread 中讨论的其他器件: BQ25792、BQ25798

工具与软件:

 BQ25672的引脚与 BQ25792相同、但未在用于配置 TPS25751S 的应用软件中列出。  它们可以一起使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    BQ25672仅限降压。  USB-C 以5V 启动。  如果连接的电池> 1S (即> 5V)、则在 USB-C 输出> BQ25672 VREG 设置之前、BQ25672不会开启。  否则、它与 BQ25798具有相同的寄存器、因此将使用相同的固件。

    此致、

    Jeff