This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:替代器件建议

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS544E27, TPSM846C23, TPS546E25, TPS544C27, TPS546C25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440820/tpsm846c23-alternate-part-suggestion

器件型号:TPSM846C23
主题中讨论的其他器件: TPS546E25TPS544C27TPS546C25、TPS544E27

工具与软件:

您好!

目前、我们的 设计中使用 TPSM846C23器件。 输入5V、输出电压0.68V 和0.75V、负载电流70A。 请求您以 最小5-10mV 的步长增量为上述器件型号选择替代器件(VID 更改)、因为此器件将用于内核电源轨。

还需要 PMBus 或 I2C 的功能

此致、

Nandhini A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandhini

     如果您将线性转换为 VID、仍然可以使用 TPSM846C23 x2。 如果您无法选择该选项、那么您可以查看  TPS544C27/TPS544E27 (最大 IOUT=35A/40A)等传入器件、 该器件提供 PMBus 和 SVID 功能、 但我不相信它是可堆叠的或 TPS546E25/TPS546C25 (最大 IOUT=50A/35A)、它可以堆叠、但不具有直接 VID。

    此致、

    Eileen