This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:最低导通时间要求

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440975/ucc28730-q1-minimum-on-time-requirement

器件型号:UCC28730-Q1

工具与软件:

您好!

根据数据表、MOSFET 的最短导通时间应大于 t-csleb (前沿消隐时间)。  

对于我的应用、设计计算器建议初级电感为~700uH、但相应的最小导通时间为75ns、小于 280ns 的 t-csleb。

我能否选择一个比推荐电感更高的电感来满足最短导通时间要求?

我看到的使用较高电感的问题是漏电感增加。

 

是否有任何关于如何应对这种情况的建议?

谢谢  

Ponkamali P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以为设计选择更多电感、只需降低转换器能够运行的最大开关速度即可。

    我建议将最大开关频率保持在38kHz 以上。  这样、您就可以在设计中使用完全控制律。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题

    此致、