This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:电池容量快速下降

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440138/bq27441-g1-battery-capacity-drop-fast

器件型号:BQ27441-G1
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具与软件:

尊敬的 Expert:

当电池充电超过3.9V 时、电池容量呈线性下降、这会每10分钟下降5~6%、并且正常。

当电池充电电压低于3.8V 时、 电池容量下降速度更快、每10分钟下降15%。 然后他们快速移除和添加、移除并再次添加电池、容量仍然下降。

原理图如下所示:

您以前遇到过类似问题吗? 如何解决?

BR、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保监测计与您的电池化学成分兼容。 您可以按照 https://www.ti.com/tool/GPCCHEM 中的说明 获取报告、指示该电量计是否兼容。

    这通常不是原理图的问题、而是算法用于确定容量的电池模型的问题。 此外、该监测计需要循环执行才能实现全面精度。 如果您取出并插入电池、电量计将不得不尝试获取数据不完整的电池状态信息(除非电池完全放松)、这种数据本身是不准确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我的客户发现、pic 当他们选择 BQ40Z50时、GUI 中有一个"化学"选项卡、如下所示:

    但当他们选择 BQ27441时、他们找不到 "Chemistry"选项卡。 那么、对于27441、如何对化学模型进行编程?

    希望得到您的回复。

    BR、

    月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq27441不支持对 Chemistry 进行编程。 该选项卡不适用于此电量计。 它仅支持内置化学成分。 有关详细信息、请参阅 TRM。