This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:设计问题

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438618/bq79616-q1-design-questions

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户目前正在评估 BQ79616、想要询问以下问题
1.芯片 GPIO 管脚的漏电流是多少? 我还没有在规格书中看到它
2.采样线路和电力线路是否需要配备 ESD 保护器件? 我认为建议的设计不包括这些参数。 如果不能通过、则通过哪种等级的 ESD 静电测试?μ V

期待您的回复。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Chen、

    我很快就会回来的。

    此致、

    阿卜杜勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    Unknown 说:
    1. 芯片 GPIO 管脚的漏电流是多少? 我还没有在规格书中看到它

    是、BQ79616的 GPIO 引脚漏电流值应为50nA。

    Unknown 说:
    2. 采样线路和电力线是否需要配备 ESD 保护器件? 我认为建议的设计不包括这些参数。 如果不能通过、则可通过多高水平的 ESD 静电测试?[/QUOT]

    通常、我们建议在 CB0和 GND 之间使用5.5V TVS 二极管、对于 BAT 引脚、我们建议在 BAT 引脚和 GND 之间使用另一个 TVS 二极管。  

    此致、

    阿卜杜勒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdel:

    感谢您的答复。 下面是我们基于 BQ79616设计的12串电池 BMS。 您能否帮助我们检查一下设计是否存在任何问题以及我们是否希望收到任何其他问题的答案? 谢谢你
    1.对于这种12串设计,如果我只使用8串,我可以直接将8-12串连接到外部的 BAT 引脚
    2.如果 Vbat>minVbat、CVDD 是否会继续输出5V 电压? 我可以在软件中关闭 CVDD 吗? 如果我使用 MCU 的 UART 连接 AFE、是否需要将 AFE 的 RX 上拉至 CVDD

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Chen、

    如果提供的 BAT 高于9V 并且提供的 LDOIN 为6V、则可以打开 IC、并且如果 VC1 + VC2 +VC3大于3V、则电芯读数应该准确。

    2. 如果 Vbat>minVbat、CVDD 是否会继续输出5V? 我可以在软件中关闭 CVDD 吗? 如果我使用 MCU 的 UART 连接 AFE、是否需要将 AFE 的 RX 上拉至 CVDD[/QUOT]

    如果   为 BAT 提供的电 压大于9V、并且为 LDOIN 提供的电压为6V、则 CVDD 将输出5V。 CVDD 源自 LDOIN 电压。 无法在软件中关闭 CVDD。 可以向616发出硬件复位音或 ping、从而复位616的数字部分。 是的、您需要将 RX 上拉至 CVDD。

    此致、

    阿卜杜勒