This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503-Q1:电路不规则

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36503-Q1, PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439921/lmr36503-q1-irregular-circuit

器件型号:LMR36503-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LMR36503PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

e2e.ti.com/.../LMR36503_5F00_3.25.TSC 您好、

我正在尝试使用 LMR36503-Q1输出带有28V 输入的3.25V 输出。 但是我遇到了不规则的电路错误,我不知道为什么以及如何修复它。 可以帮帮我吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Caroline:

    感谢您发送编修。  负责的工程师目前不在办公室、他将在几天后返岗。  我查看了一下、很抱歉您的原理图无法打开。  您能展示一下它的图片吗?

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、您从哪里获得 IC TINA 模型?  我在 TI.com 上看到了 pspice 模型。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我下载了第一个应用程序、并使用了用于 TINA 的.lib 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Caroline:

    恐怕您无法直接为 TINA 使用 PSpice 的库文件。  虽然它们都基于 Spice、但它们之间存在一些差异。 让我们等待负责的工程师在接下来的几天里发表评论。  但是、我建议您使用 PSpice 或 PSpice for TI 的免费工具。

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我尝试使用 PSpice for TI 来做同样的仿真、但收到网络表错误。 您可以帮助我解决这个问题吗? 谢谢 you.e2e.ti.com/.../lmr_5F00_1_5F00_75_5F00_test_2D00_2024_2D00_11_2D00_20T14_2D00_59.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Caroline:

    您下载了哪些 TI 模型文件?  我无法打开您的文件。 您的电路可能没有被正确存档。

    请按顺序执行以下操作:

    1.在您希望模拟的器件版本列表中下载模型。 (请参阅器件型号的后缀、并选择一个与您的器件选择匹配的器件。)

    2.将文件保存到模型所需的文件夹中。

    3.全部解压缩到建议的文件夹。

    4.启动 PSpice-for-TI、并打开 Obj 文件。

    5.查看是否可以使用原始设置进行模拟。

    6.运行完成后,就可以为您的应用修改电路了。

    另请阅读 PSpice-for-TI 培训材料、了解有关使用 PSpice-for-TI 的重要信息。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这对我很有用。