This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:升压 DC-DC 转换器问题(LM5158)

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439851/lm5158-issue-with-boost-dc-dc-coverter-lm5158

器件型号:LM5158

工具与软件:

尊敬的工程师:

我设计了一个可变输出升压 DC-DC 转换器 (LM5158RTER) 、将5V 升压至40V。但收到 PCB 后、我注意到输出固定在4.98V、即使调整反馈环路中的电位器也是如此。 我附上了原理图供您参考。 您能否查看一下、如果您发现任何问题、请告诉我?

我观察到的一点是、在参考设计中、电阻分压器用于为 EN/UVLO 引脚供电、而我已将该引脚直接连接至 VMAIN (5V)。 此外、该参考设计包括一个直接连接到 GND 的电容器、并与 COMP 引脚上的电流电路(R197、C357)并联。 相比之下、我使用了不同的配置。 另外、在参考设计中、RT 直接连接到 GND、而我的设计中使用了一个电阻器(R196)。 您能否说明这些差异是否可能是问题的原因、或者我是否还需要调查其他方面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bahnam:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    在 FB 引脚上、您需要一个电阻分压器、该分压器将输出 Put 电压降至1V。

    因此、这意味着、除了电阻器 R194至 FB 外、您还需要在 FB 至 GND 之间连接另一个电阻器。

    此致、

     Stefan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    您设计的输出电流是多少?
    您是否检查过电位器是否按预期工作? 它会改变电阻吗?

    LM5158是否打开?

    您可以发送一些范围为 Vin、Vout 和 switchnode 的视频吗?

    您参考的参考设计是什么?

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好!

    事实上 U19 (AD5259BCPZ1)是一种数字电位器、因此我想您已经提到从 FB 到 GND、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Moritz、

    -您设计的输出电流是多少? 在这个强大的,我们并不关心这一点,但我认为它是在利亚斯200mA

    -你检查你的电位器是否正常工作吗? 它会改变电阻吗? 不、实际上测量它并不容易。

    - LM5158甚至是打开的吗? 如何检查这一点?

    -  您可以发送一些范围为 Vin、Vout 和 switchnode 的视频吗? 当然、我会尽快做到  

    -  您参考的参考设计是什么? 我的意思是、这个设计在 LM5158的仿真示例中:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    [报价 userid="600403" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439851/lm5158-issue-with-boost-dc-dc-coverter-lm5158/5521031 #5521031"] 在这个强大的,我们并不关心这一点,但我认为它是在利亚斯200mA [报价]

    您在进行设计时应注意这一点。 电感器等元件在很大程度上取决于这一点。
    22uH 对于在2MHz 上随200mA 负载电流切换而言过高。

    不是,实际上测量它并不容易。

    然后、您应该使用正常电阻器对其进行进一步检查、以查看 poti 是否是根本原因。

    如何查看?

    测量它是否在开关。

    我是指 LM5158仿真示例中的此设计:

    好的、但这里还有一个 RT 电阻器。 该电阻器是必需的。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    我进行了以下测量:

    EN=4.98V、FB=1.8V、SS=3.48V、SW=4.98V、我还在 POST 上添加了 SW 的示波器视图。

    SW 信号:

    如果需要测量更多参数、请告诉我?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    请在一个示波器截图中测量我所请求的上述信号:

    输入电压、输出电压、开关节点和补偿

    开关节点信号看起来很奇怪。 如何进行测量? 是交流耦合信号吗?

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    非常感谢您的帮助、问题是 POT、与 I2C 总线的地址相关、它无法正常工作、 200MHz 上的 LM5158开关: