This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A28:TPS548A28 PG 引脚

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440411/tps548a28-tps548a28-pg-pin

器件型号:TPS548A28

工具与软件:

你(们)好

我的电流设计

VIN 为5V、但 EN 为低电平、VCC 也为0伏。 PG 拉至3V3。

这种情况是什么 PG 行为?

我很可能会将 PG 钳位 到0.9V、即使 Vin 为5V 也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitry:  

    如果 VIN 为5V 且 EN 为0V、并且 PG 上拉至外部3.3V、则它将被钳位在低电平。  

    此致!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    是否按以下定义将钳位为低电平(电压约为0.7~1V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitry:  
    有。  

    此致!

    Ryan