This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLC010935BP:电力线通信解决方案演示

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6222, PLC010935BP, TIDA-010935

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440130/plc010935bp-power-line-communication-solution-demonstration

器件型号:PLC010935BP
Thread 中讨论的其他器件:THS6222、、 TIDA-010935

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们正在寻找完整的解决方案  "高电力线通信协议"  用于我们的下一个项目 .  请为同一产品提供可用的解决方案。

另外可以安排一个专门的 FAE、详细介绍一下技术方面的问题。

如果您有任何问题、敬请告知。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aakash、

    感谢您为您的项目连接 PLC 上的 HSAMPS。  我在内部与我们的现场团队合作进行调整。

    您可以等待分享详细信息、直到我们安排会议/电话会议、但您也可以在此处提出一般性问题。  您会发现、PLC010935BP 是一款使用 THS6222作为 PLC 线路驱动器的可订购参考设计(来自 TIDA-010935)。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    感谢您的支持。 实际上在重新读取参考设计板的选择、我们刚才介绍了 TI 提供的一些板。 我已经用其中一个(PLC010935BP)提起了该主题。 但是、我们不确定这块电路板是否符合我们的要求。 因此、我们需要您/ TI 尽早为选择模块 高电力线通信。  

    请通过 TI 了解有关的一些可用评估渠道  高电力线通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aakash、

    感谢您对我的消息的跟进。  在与现场团队协调的同时、我是否可以邀请您分享您对高压线路通信的系统要求?

    如果您不希望在线公开分享您的系统详细信息、您可以告知我、以便我们与现场团队协调向您发送电子邮件。

    我需要了解电压(Vout_pk-pk、PAR (PAPR))、输出电流要求、线路阻抗、信号频率、 以及可用的电源。  请分享您能够分享的内容、或告知我们应通过 FAE 与您协调具体细节。

    此致!

    ALEC