This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:关于如何处理未使用的 TS 引脚?

Guru**** 2503705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440711/bq77216-about-how-to-do-with-un-used-ts-pin

器件型号:BQ77216

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

   我们使用了 BQ77216 ,  我们没有使用 TS 引脚,并保持不连接此引脚。

(在 Ver2022规格中 、如果未使用 TS 引脚、则将10K 电阻器连接到 VSS)。  

( 在 Ver2023规格中、如果未使用 TS 引脚、建议将其用于 NC)
因此我们想知道 TI 给出不同建议的原因。  
现在我们使用 NC 模式。 潜在风险是什么?
此致               
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qin Rui、

    我想您的意思是在2023版本中、如果未使用、TS 引脚应连接到10k 电阻器和 VSS。



    更新了数据表、以解决 TS 引脚在保持悬空时因其周围的 PCB/环境而遇到意外噪声以及触发过热(OT)的问题。 如果未使用 TS 引脚、则使用10k 电阻器甚至100k 电阻器有助于防止触发 OT。

    此致、
    Alexis