This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C25:如何使用寄存器设置输出电压。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440129/tps546c25-how-to-set-output-voltage-with-register

器件型号:TPS546C25

工具与软件:

我要使用寄存器设置输出电压。

如何计算 输出电压?.和 Witch 寄存器如何设置输出电压?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji、  

    此设计  同时具有内部反馈分压器(分立式)和外部反馈分压器(连续)输出电压设置选项。

    1) 1)使用连续输出电压设置方法时、基准 DAC 默认设置为0.4V (VBOOT_OFFSET_1中的 VBOOT_1)、并且外部电阻分压器等效于 VOUT_SCALE_LOOP = 1。

    2)  在分立式输出电压设置方法中、输出电压由两个设置决定:VOUT_COMMAND 和 VOUT_SCALE_LOOP。 这两个参数共同决定了转换器输出电压。

    VOUT_COMMAND 用于调整误差放大器的基准 DAC 输入、其范围可以在以下范围内。 VOUT_SCALE_LOOP 选择分压器增益1、0.5、0.25或0.125。

    谢谢

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    请告诉我更多信息。
    基准电路中的外部电阻器偏差在哪里?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件可以使用 MSEL1引脚搭接配置为内部反馈分压器或外部反馈分压器。  

    当配置为外部反馈分压器时、VSEL/FB 用作 FB 引脚、FB 至 Vout 的反馈电阻器和

    GOSNS、基准电压默认为0.4V。  

    当配置为内部反馈分压器时、VSEL/FB 用作 VSEL 引脚搭接、电阻器 VSEL 引脚接地。  

    请参阅数据表 链接第34页的表6-9