This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:应用 UCC28750

Guru**** 2502495 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28750, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438562/ucc28750-applications-ucc28750

器件型号:UCC28750
主题中讨论的其他器件: LM5155

工具与软件:

您好、TI:

我想知道 UCC28750的典型应用是什么? 请执行。

该组件适用于不同的典型应用、例如:

  • 400VDC/115VDC -> 28VDC
  • 28VDC -> 28VDC/24VDC/15VDC/12VDC
  • 18VDC/36VDC -> 28VDC/12VDC

如果您有其他可用于这些应用的组件、请告知我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将其用于任何低功耗 SMPS。 它具有16V 的 UVLO 导通阈值、因此您可以根据输出功率将其用于上面列出的所有应用。

    我们需要更高的系统要求来缩小元件选型范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是我的需求的详细信息:

    使用此芯片是要实现功率介于1W 和150W 之间的"反激"型电源。

    开关频率约为100kHz - 200kHz。

    使用上面提到的输入、但我将重新说明这些输入:

    输入电压:18V、28V、36V、115V、400V (可选800V)。

    输出电压:28V、15V、12V。

    输出电流将取决于所需的功率、但不会超过5A。

    如果除了 UCC28750、还可以在初级侧提供稳压解决方案、这将是一个优点。 如果可能、修改开关频率也是一个优点。

    不存在反激式拓扑、如有源钳位或准谐振。 最好坚持使用经典拓扑。

    谢谢、祝大家愉快。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我澄清三点

    1) 1)您想要初级侧调节解决方案、换句话说、次级侧没有光耦合器类型的反馈、对吧?

    2) 2)您还需要选择(比如外部引脚)在100kHz 和200kHz 之间设置开关频率、对吗? 是频率钳位还是固定频率?

    3) 3)对于大多数负载条件或所有负载条件、工作频率应该是固定的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning、您好!

    我回答你的问题:

    1)是的、完全正确。

    2) 2)是、100kHz 或200kHz。 这取决于应用的情况。

    3)目前我不知道,目的是为这种情况下的应用找到一个组件。

    就我而言、我见过用于低电压应用的 LM5155、用于更高电压应用的 UCC28750。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28750 是一款次级侧调节控制器、因此它需要一个光耦合器。  

    您可以使用我们的通用 PWM (如 UCC28C4x 系列)来提供固定频率和 PSR 支持。