主题中讨论的其他器件: LM5155
工具与软件:
您好、TI:
我想知道 UCC28750的典型应用是什么? 请执行。
该组件适用于不同的典型应用、例如:
- 400VDC/115VDC -> 28VDC
- 28VDC -> 28VDC/24VDC/15VDC/12VDC
- 18VDC/36VDC -> 28VDC/12VDC
如果您有其他可用于这些应用的组件、请告知我。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI:
我想知道 UCC28750的典型应用是什么? 请执行。
该组件适用于不同的典型应用、例如:
如果您有其他可用于这些应用的组件、请告知我。
此致
您好!
以下是我的需求的详细信息:
使用此芯片是要实现功率介于1W 和150W 之间的"反激"型电源。
开关频率约为100kHz - 200kHz。
使用上面提到的输入、但我将重新说明这些输入:
输入电压:18V、28V、36V、115V、400V (可选800V)。
输出电压:28V、15V、12V。
输出电流将取决于所需的功率、但不会超过5A。
如果除了 UCC28750、还可以在初级侧提供稳压解决方案、这将是一个优点。 如果可能、修改开关频率也是一个优点。
不存在反激式拓扑、如有源钳位或准谐振。 最好坚持使用经典拓扑。
谢谢、祝大家愉快。
此致、