This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63030:TPS63030-TPS63030、VOUT = 0.8V

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440447/tps63030-tps63030-vout-0-8v

器件型号:TPS63030

工具与软件:

您好!

在使用 TPS63030的项目中、我们需要 VOUT = 3.3V、但得到 VOUT = 0.8V 的输出。

VIN = BAT-VIN = 3.330V VF
VEN= 3.330V
VOUT= 0.803V
VFB= 0.499V

我们无法理解问题在哪里。 在这些电阻值下、VFB 如何变为0.5V?

感谢您的支持。

此致。

Halid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Halid:   

    这不应该发生、下面是我的猜测。

    • 分压器不正确。 请检查分压器的上下电阻。
    • 在此处触发电流限制。
    • 由于 OCP 触发、启动失败、尝试在空载的情况下启动。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    此问题是由另一个 IC 引起的。 在 IC 的电压电容以下工作。

    感谢您的支持。

    Halid。