This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5926-Q1:100%占空比时的热问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5926, TLC6C5716-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419957/tlc5926-q1-thermal-issue-at-100-duty

器件型号:TLC5926-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC5926TLC6C5716-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户在 OE 引脚上使用 PWM 输入、当 PWM 输入为100%(始终为高电平)时、他们会发生麻烦。

在这种情况下、IC 表面温度会上升约7°C。 根据我的理解、OE=H 表示输出驱动器被禁用、因此我认为不会发生此类温升情况。

您能检查一下并向他们提供反馈吗?

此致、

Youhei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    我们的专家是 ooo、他将在他回到办公室后回复您、感谢您的耐心。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    有任何关于此主题的更新吗?

    此致、

    Youhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    首先、当 OE=H 时、OUT 引脚是否有任何输出电流?

    如果否、那么在存在功耗的情况下这仍然是合理的、因为即使 OUT 关闭、电源电流也仍然存在。

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie:  

    您能否检查客户计算结果?

    VDD = 3.3V、IDD≒22mA (∴REXT = 270Ω、OUT0-OUT15 =关闭)、RθJC (TOP)= 23.4℃

    因此、Δt (top)= 3.3V * 22mA * 23.4℃ / W≒1.7℃

    这与测量结果相差甚远。 IC SURFACE RISE 7℃。

    Unknown 说:
    IC 表面温度升高约7°C。 [报价]

    另外、这里是它们的 PCB 模式。 从这个角度看、我无法理解为什么温度会上升这么多。

    此致、

    Youhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    您的意思是、这里有 无输出 T 电流(OE=H、但温升与理论相差甚远)? 你看到所有的芯片都是这样运行的吗?

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie:

    很抱歉这么久没有更新。

    当 OE=H 时、LED 熄灭、没有电流流向 LED。
    在两个 LED 驱动器中观察到相同的温升。

    OEN=H 是 TLC5926的输入、信号是 SDI、CLK、LE 的输入。
    (当输入 OE=L 时、OUT0至15个 LED 将亮起)

    此致、

    Youhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    TLC5926是一款相当旧的器件、目前我没有相应的 EVM。 如果客户仍处于设计阶段、是否可能使用 TLC6c5716-Q1而不是 TLC5926?

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie:

    这很困难、因为它们每个通道需要70mA。

    此致、

    Youhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    这款产品甚至连 EVM 都没有。  

    那么、您是否知道此温升来自哪里? 您知道通道关闭时 VCC 和 ICC 是什么吗?

    BR、Gracie