This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:断路器行为

Guru**** 2505405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407266/tps25947-circuit-breaker-behaviour

器件型号:TPS25947

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我已经注意到  TPS259474LRPWR 断路器功能有一些奇怪的行为。 ILIM 电阻器设置为1.5k、可提供4.44A 的预期快速跳变电流。

当输出电流以特定的速率上升时、断路器不会在预期电流下跳闸。

请参见下图。

按预期跳闸:

跳变远高于预期:

请您告知为什么会发生这种情况。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bakker:

    我在最后一个波形中看到 Vout 不等于 Vin、看起来器件确实对其执行了一些操作。

    您能否分享设置详细信息和加载详细信息。 另外、如果您使用的是电子负载、请说明您使用的模式以及如何应用斜坡速率。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    我将获得包含 Vin 的示波器捕获。

    在所有情况下、电子负载均设置为 CC 模式和20A。 对于所示的三项测试中的每一项、软启动电流斜坡速率都不同。

    我还测量了 ILIM 引脚上的电压、它与输出电流形状相匹配、大大超过了上次测试中的预期跳变电压。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    最好能在电子负载的 CR 模式下测试器件。 在执行断路器/电流限制时、该器件的作用类似于电流源、并且使用电子负载的 CC 模式、就像将两个不同值的电流源/电流阱串联在一起。 这会导致器件出现错误行为。

    使用 CR 模式时、您可以扫描电阻值以为 Iout 创建不同的扫描情况、或使用器件的 dVdT 引脚以实现不同的输出电压压摆率。  

    如果可以解决您的问题、请与我分享。  

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,你可以接受我的朋友的请求。 这将启用 E2E DM 选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 CR 模式下对电子负载重复了测试、请参阅下面的示波器捕获。

    同时包含输入电压和输出电压。

    似乎我们遇到了与之前相同的跳闸电流问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我不确定为什么会发生这种情况、因为您没有看到50mA /我们(速度较慢)和300mA /我们(速度较快)有任何问题、也没有看到200mA /我们有问题。 我认为、这不应取决于压摆率。

    在 CR 模式下、您如何扫描负载?  

    让我再讨论一次、并在周二 EOD 之前与您联系。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    您能否同时探测 itimer 引脚以及输入电压、输出电压、输出电流。 类似地、探头 dVdT 引脚。

    这个问题是否可重复

    a)运行在同一 IC 器件上

    b)

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    我已经成功在 TPS25947EVM 开发板上复制了该问题。

    请参阅下面的波形:

    开发板的配置如下:

    在 CR 模式下、电子负载具有允许扫描负载的软启动功能。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我们通常不进行电流斜升速率测试、因为我们预计在不同的斜升速率下不会有任何不同的行为。 此外、在您的情况下、最快和最慢的斜坡速率不会出现任何问题。  

    我必须在工作台上复制此内容。 我可以在下周结束之前给您回复。  

    FFT 在内部与 FET VDS 上的比较器配合使用。 当 ron 压降大于特定阈值时、它会触发器件。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush:

    您是否对此故障有任何更新?

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    您是否成功在工作台上复制了此行为?

    我们仍面临这一问题、无法找到解决办法。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arush!  

    只是签入该线程。 是否有任何运气在工作台上复制此内容?

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush:

    您的终端有任何更新?

    谢谢!

    Robert