This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:TPS65131

Guru**** 2500305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439621/tps65131-tps65131

器件型号:TPS65131

工具与软件:

我的电路是使用 TPS65131构建的、以在5V 输入电压下输出±15V (目标电流+200mA、-200mA)。

动态响应幅度很大、如何降低它?
e2e.ti.com/.../EP15V_A8520160CD54945EEE959898_20241118-.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    纹波频率是多少?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Patrick、ć

    频率响应是我们的测试项之一、其中电子负载连接在15V 或-15V、在100Hz 时提供25%(200mA)、75%(200mA)的交流负载。 例如、50mA -> 150mA -> 50mA -> 150mA、因此反复测试输出电压纹波非常大、波形不正常。 测试输出电压满载200mA 纹波在大约30mVpp 下正常、动态响应应在60 ~ 100mVpp 左右、但在200 ~ 300mVpp 下为-15V、根据规格设置电路元件参数、并且有裕度。 调整反馈环路的前馈电容未得到显著改善。

    我要问您的另一个问题是、只有前馈电容器时、-15V 反馈电路的输出不稳定、然后当电容器与51k 电阻器串联时、输出是正常的、这是为什么?

    期待您的回复。

    Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    前馈电容器将为环路提供额外的零点和极点、并且零点频率远小于极点、因此我们通常仅考虑零点的影响、这将有助于提高环路带宽和相位裕度。 但是、为了避免将噪声耦合到控制环路、我们还建议与该电容器串联一个电阻器。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Patrick、ć

    感谢您回答第二个问题。  

    感谢您回答第二个问题。 我们如何减少动态负载的输出电压纹波、我们如何设置合格范围、将输出纹波设置为满负载电压的2倍是否有意义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    如果是指负载从 150mA 变为150mA、从50mA 变为50mA 时的电压尖峰、这与瞬态响应有关、您还可以调整前馈电容器和电阻器来调整零点以提高带宽。  

    BR

    Patrick